This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282EVM-PDK:单极和双极模式之间的差异

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1282EVM-PDK, ADS1282, ADCPRO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/753954/ads1282evm-pdk-difference-between-unipolar-and-bipolar-mode

器件型号:ADS1282EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS1282ADCPro

您好!

我目前正在使用 ADS1282EVM-PDK、并在其数据表中阅读它可以在单极或双极模式下运行。 但是、我不理解这两种模式之间的差异、因为我能够在单极模式下使用评估板读取 ADC 上的负电压。  

那么、评估板中的单极和双极模式之间有何差异? ADC 的工作方式是否有差异?  

提前感谢您、

Hiago Gama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiago、

    ADS1282可以读取正负差分输入电压、无论您在哪种电源模式下运行器件(两个信号都可能具有绝对正值、但差异仍然可以为负值)。

    使用0-5V 模拟电源与-2.5至2.5V 模拟电源之间的主要差异取决于输入信号的共模范围。 如果您想测量共模电压约为0V 的差分信号、 然后、使用双极电源配置可对 ADS1282的内部 PGA 进行偏置、使输入信号的共模电压正好处于 PGA 输入范围的中间、从而使您能够充分利用 PGA 的整个输入范围。

    但是、如果您尝试使用单极电源(AVDD = 5V、AVSS = 0V)将同一信号(0V 共模电压)连接到 ADS1282、则会违反 PGA 的输入共模范围规格并获得失真的转换结果。 这样做的原因是、放大器的输出电压在电源轨范围内不是完全线性的、但仅当放大器输出电压与电源电压保持至少400mV 的距离时(越近且输出饱和)。

    参见 ADS1282数据表中的方程式4 (第14页)。 我希望这会有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    感谢您的帮助! 我需要更好地理解:

    1) 1)如果我使用信号发生器在单极模式下向 ADS1282发送2Vpp (-1V 至+1V)正弦信号、我是否应该能够正确读取该信号(我这么做了、并且 ADCPro 中的值是正确的、我只是不明白为什么)?

    2) 2) ADS1282是否会始终以高于2.5V 或低于-2.5V 的值饱和、与使用单极或双极模式无关?

    此致、

    hiago
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiago、

    1.您使用的是 ADS1282EVM 还是使用了将信号直接连接到 ADS1282的定制 PCB?

    在 ADS1282EVM 上、有一个放大器级将信号电平转换为"AVSS + 2.5V":

    实际上、为了防止非线性效应或输出代码饱和、必须满足输入信号范围的三个不同要求:

    • PGA 输入工作范围(由公式2给出)。 输入信号不得低于 AVSS+0.7V 或高于 AVDD-1.25V。
       
    • PGA 输出工作范围(由公式4给出)。 PGA 的输出电压(增益后)不得低于 AVSS+0.4V 或高于 AVDD-0.4V。
       
    • 满量程输入电压(在电气特性表中给出)。 最大差分输入电压不得超过+/- Vref /(2个 PGA)。 因此、如果基准电压为5V 且 PGA 增益为1V/V、则最大差分信号不得超过+/- 2.5V。
       

    前两个要求是确保 PGA 在线性区域中运行、而最后一个要求是确保数字输出代码不发生削波。 因此、要回答您的问题、您可以在单极或双极电源模式下测量高达+/- 2.5V 的差分信号、但此信号的共模电压要求将根据您选择的电源模式而变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Chris!

    我想现在我了解这两种模式之间的差异。 我使用的是 ADS1282EVM-PDK、因此我可以了解 ADS1282的工作原理。 我们将在定制 PCB 中使用此 ADC、我需要了解其设计的这些详细信息。

    此致、

    hiago