This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:与 DAC8760的模拟输出复用

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760, XTR111, DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/739566/dac8760-analog-output-multiplexing-with-dac8760

器件型号:DAC8760
主题中讨论的其他器件: XTR111DAC8775

尊敬的所有人:

我想知道 是否有一个实用而安全的解决方案来在三个不同的输出上对 DAC8760模拟输出进行多路复用。

基本上、我正在设计一个具有模拟输出(0-5V、0-10V、0.5V-4.5V 和4-20mA)的3轴倾斜传感器、但我无法使用3种不同的 DAC8760、因为 PCB 空间是一个问题、必须减小。

我注意到 了这个 应用节点、但我想知道你们中的人是否已经通过一个简单的替代解决方案来解决这个问题。

考虑如何对标准输出电压((0-5V、0-10V、0.5V-4.5V)进行多路复用、电容器必须过滤多路复用管理、但输出电流如何。

足够大的串联电感器可以完成相同的工作?

提前感谢能为我提供帮助的任何人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessio、

    您提到的参考设计是使用一个 DAC8760生成多个通道以实现电压和电流输出的良好解决方案。 它使用多路复用器和8个采样保持电路来产生4通道电压输出和4通道电流输出。 它不直接使用 DAC8760的电流输出、而是使用电压采样保持电路、后跟4个 XTR111器件、这些器件将采样保持的电压输出转换为电流。 这是一个可行的解决方案、但需要许多其他器件(Opas + XTR +分立器件)、而且由于 S+H 电路的稳定和保持时间、更新速率也会受到限制。

    我建议您考虑使用4通道 DAC8775。 具有您所需的所有电压和电流范围的器件。 这可能是较小的解决方案尺寸、因为不需要额外的 XTR 或 Opas。 该器件还提供自适应电源管理以降低功耗、并生成所有必需的电源轨、以便通过具有内部降压/升压转换器的单个12V-36V 电源输入运行。 您可以在应用中仅使用3个通道、并取消配置第4个通道的组件、以减小解决方案尺寸。 我在下面附上了一张图片、该图片是一个尺寸优化的布局、其中所有4个通道都带有保护组件。 如果不使用内部降压/升压、则可以省去许多组件。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Garrett 的建议。
    除了成本外、它看起来非常有希望。

    它太贵了。

    如果我能找到一种安全的方法在3个不同的输出上对 DAC8760进行多路复用、那么这将是适合我的解决方案。

    如前所述、问题是电流输出滤波、以避免从一个输出更新到连续输出的阶跃变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alessio、

    了解您的成本问题。 不过、这是一个单芯片解决方案、因此它包含了大部分整体成本组件。

    我不确定如何对电流输出进行滤波、以便在更新其他电压/电流输出时电流输出不会发生变化。 前面讨论的参考设计仅使用采样保持、后跟 XTR111 V-I 来产生电流。 由于在更新其他通道时采样保持不会导致输入电压变化、因此 XTR 将产生恒定电流输出。 这也可以通过电压输出 DAC 后跟 S+H、运算放大器增益级来产生正确的电压输出、并通过 XTR 器件来产生电流输出。

    有几个问题可以更好地了解您的电路需求:

    1、您需要的精度和所有输出范围是多少?
    2.您是否需要同时启用电压和电流输出?
    3.您的成本目标是什么?

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    是的、我了解了针对电流输出的 XTR 解决方案、这让我对输出电流多路复用产生了疑问、

    关于您的问题:

    1 -精度可由用户定制、具体取决于输出范围。 无论如何、16位是必须的。

    2 -我不需要同时输出电压和电流。 电压或电流。

    3 -目标成本尽可能低。 IT 成本越低,我就越好:)
    无论如何、DAC8775真的太贵了。

    我可以做的是尝试多路复用解决方案、我知道它确实适用于电压输出。 我将尝试在输出端添加一个具有定制值的串联电感器、以确定我是否也可以对电流进行多路复用。

    你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alessio、

    您是否有总误差规格、如 TUE %? 使用16位器件时、由于增益误差、偏移误差和 INL、误差仍然会大于1LSB。

    如果没有 XTR 器件或分立式 V-I 转换器、我看不到多路复用电流输出的方法。 电压输出也是如此、如果您不希望在更新其他通道时更改电压输出、则必须像在参考设计中那样对其进行缓冲。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alessio、

    我不确定发生了什么情况、但您之前的回复为空白。 您能否重新发布您的回复?

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、Garrett、这是一个错误、

    我明白了您的观点...

    一旦我有其他问题或建议、我将立即更新该帖子。

    也许是解决方案;)

    谢谢

    再见

    Alessio