主题中讨论的其他器件: MSP430F5529
您好!
我将3个磁力计连接到3个 ADS1118。 其中两个 ADS1118正常工作、但一个 ADS1118始终具有高 DOUT (请参阅随附的示波器截图)。
我已经尝试使用以下方法进行调试:
- 测量了不良 ADS1118的输入、差分输入~10mV (ADS1118的 FSR 为1.024V)
- 已确保坏的 ADS1118的 DOUT 未连接到 VDD、因为所有 ADS1118的 DOUT 连接在一起、而其他两个 ADS1118的 DOUT 正常
- 我甚至尝试禁用内部 ADS1118上拉电阻、但这没有帮助
- 我确保了不良 ADS1118的 CSB 在正确的时间切换、并且仅在我调用该 ADS1118时切换
- 我有20个这样的板、我在2个板上看到了这个问题;其他18个板都可以使用 ADS1118
我还可以尝试解决此问题吗? 我的最后一个办法是换掉坏的 ADS1118、但由于它只是一个柔性电路板、因此很难更换、这样做可能会损坏电路板。
谢谢。