This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298RECGFE-PDK:ADS1298R EVM 评估软件卡在读取寄存器中

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/740880/ads1298recgfe-pdk-ads1298r-evm-evaluation-software-stuck-in-reading-registers

器件型号:ADS1298RECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1298R

你好。

我刚刚购买了 ADS1298R 开发套件、但在使其正常工作方面遇到了一些问题。 我下载并安装了 ADS1298R EVM 评估软件。 然后我运行它、它会卡在"Reading Registers"中。 我不知道这种情况下的问题是什么。 我已按照用户指南中的说明设置所有跳线、我已打开 MMB0板上的 j13a/b 跳线。 我也有机会向一位同事借用相同的套件、他的套件运行良好。 我将他的 ads129r ECGFE 连接到 MMB0、它也起作用、因此我假设 MMB0板不是问题、而问题必须在 ADS1298R ECGFE 板上的某个位置。

我还添加了一个屏幕截图、以说明它到底在哪里卡住。 进度条大约每20秒增加5%、但即使达到100%、也不会发生任何情况。

希望您能帮我解决这个问题。

埃尔瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elvar、

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    当 MMB0上的主机 DSP 无法与 ADS1298RECGFE 板上的 ADC 通信时、您通常会看到什么情况。 您能否探测以下电压电源和信号以查看器件是否仍然正常工作? 尽量靠近器件引脚进行探测(即使用周围的去耦电容器或测试点)。 您可以在不运行 EVM 软件的情况下执行此操作。 只需为 MMB0加电。

    1. 电源:
      1. AVDD、AVSS、DVDD
      2. VREFP
      3. VCAP1
    2. 信号:
      1. /DRDY ->在默认数据速率= 500SPS 时应脉冲低电平

    此致、