This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1257:如何看待"单周期稳定转换"?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/736506/ads1257-how-do-you-think-of-single-cycle-settled-conversions

器件型号:ADS1257
主题中讨论的其他器件:ADS124S08

我想问您一个非常基本的问题、"单周期稳定转换"?

基本上、由于内部数字滤波器、Δ-Σ A/D 被用作"连续"转换。

为什么要开发 Δ-Σ 的"单周期"转换?

我假设您打算让我们将 Δ-Σ 用作具有高分辨率和 MUX 的"SAR"。

我的猜测是否正确?

最近、随着高分辨率 SAR 似乎即将进行 RTMed、

我认为、在多输入信号的情况下使用此类 SAR 可能比 Δ-Σ 更好。  

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takumi、

    您的猜测不是真的正确。 "单周期"Δ-Σ 转换器已经存在一段时间、它们所做的基本上只是为您提供完全稳定的转换结果。 中间滤波器结果不会输出给用户。 与 SAR 转换器相关、Δ-Σ 采集许多样本并基本上将它们平均在一起。 SAR 采用单个采样并提供单个输出结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tom San、

    非常感谢您的回复!

    但让我向您提出如下其他问题。

    1) 1)使用"单周期稳定转换" 与 SAR 进行比较有何优点?

    2) 2)我们应该使用这种单周期稳定转换的应用类型是什么?

    3) 3)是否可以像使用 SAR 一样使用"单周期稳定转换"?

       例如、在1Hz 采样的情况下、  

             第1个数据以2SPS (0.5Sec)的单周期获得--- 0.5秒后--- >第2个数据以2SPS 的单周期获得--- 0.5秒后--- > 获得第三个数据  

      我想、如果是单周期、宽2SPS、因为数据输出 的时间大约为0.5Sec、因此 我们可以执行上述序列。

     也就是说、我们可以 通过 Δ-Σ ADC 每1秒获取一次数据。

    我很抱歉向您询问我的过于基本的问题。

    非常感谢您的参与。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takumi San、您好、

    除了您之前的筛选问题之外、我还可以帮助解决这些问题(e2e.ti.com/.../2722143)

    1) 1)大多数 SAR ADC 没有数字滤波器、因此滤波器趋稳不是问题。 Δ-Σ ADC 的工作原理不同(过采样、噪声整形和滤波)、可实现更高的分辨率;但是、延迟和数据速率比 SAR ADC 慢。

    2) 2)任何受益于更低延迟但需要比 SAR ADC 更高分辨率的应用。 切换通道的多路复用 Δ-Σ ADC 就是一个很好的示例。 对于 SINC2、SINC3和 SINC4数字滤波器、稳定时间分别为2、3和4个转换周期;因此、当在通道之间进行多路复用时、每个通道的有效时间略慢于1/2、1/3和1/4输出数据速率除以通道数。

    3) 3)使用数字滤波器时、第一次转换将始终略有延迟、但进行中的转换将具有(1/数据速率)的转换周期。 供参考:ADS124S08数字滤波器是我们最快的趋稳数字滤波器、因此与数据速率类似的其他 Δ-Σ ADC 相比、该器件的趋稳时间与数据速率最为接近。

    我希望我能帮助澄清您对"单周期稳定"的理解;但是、如果您还有其他问题、请告知我们!

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris San、
    很抱歉我迟到了。
    我已经学习了,我认为我理解了。
    非常感谢!
    此致、