This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:切换多路复用器

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/740332/ads1262-switching-the-multiplexer

器件型号:ADS1262

您好!

我们的客户还有一个问题。

在转换过程中、它们会将设置从 Chop On 更改为 Chop Off。

有问题吗?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoki-San、

    写入 Modex 或 INPMUX 寄存器将全部重新启动当前的转换:

    因此、您可能希望等待转换完成(启用斩波模式)、然后将寄存器更新为下一次转换所需的配置。 更新寄存器越早、下一次转换就越早完成。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chris 和 San、

    感谢你的答复。
    我明白了。
    我建议客户参考表38。

    谢谢、
    Naoki Aoyama