This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7578:文档中的通道顺序冲突

Guru**** 1452620 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7578, DAC7678
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/752955/dac7578-documentation-conflict-channel-order

器件型号:DAC7578
主题中讨论的其他器件: DAC7678

DAC7578的数据表中似乎存在文档问题。

我使用的是 DAC7578SPW。 我将使用通道 A..F、因此我关闭了 G 和 H

通道的顺序在数据表中的示例和文档之间发生冲突、请参阅随附的图像。

该示例变体可帮助我关闭单个通道、文档中的顺序不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    我怀疑这可能是文档中的一个真正问题。 以前、DAC7678经过了修订、以显示相反的顺序。

    我需要检查以验证这一点、然后将其传递给数据表所有者以进行更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    当您知道这是问题或不是问题时、请提供反馈。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    当然。

    我正在等待团队的反馈来验证这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    我可以确认问题。

    现在、我们正在与内部团队合作更新数据表。 目前、随着即将到来的假期和各种外出资源的出现、我还没有预计数据表的新版本何时发布、但正在发布。 当我对该计时有很好的了解时、我将更新此线程。 否则、您应作为器件的客户自动收到数据表更新通知。

    再次感谢您提出这个问题。 如果您有任何疑问、请告诉我。 2周后、此主题将自动锁定、但此时您可以单击"提出相关问题"、我自己或我团队中的某个人将继续为您提供支持。

    如果此线程在更新之前已锁定、我也会向您发送一条消息、以确保您接收到与自动更新并行的信息。