This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:更改坐标

Guru**** 2765505 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/740406/tsc2007-change-coordinates

器件型号:TSC2007

你(们)好

我想询问 TSC2007功能。
触摸输入为 X +、X -、Y +、Y -。
我能否通过寄存器集将此输入更改为 X->X +以及 X +?
如果是、我如何设置它?

谢谢、

TM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不幸的是,这是不可能的。  我复制了下面的方框图(图23)和寄存器信息(表3)、其中显示 X、Y、Z1和 Z2测量的 MUX 设置默认设置为所述位置。  是否可以物理移动电线以使触摸屏的 X+连接与 TSC2007的 X+输入相匹配?