This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:在 I/Q 模式下 AFE4300 Q 值为负

Guru**** 2535020 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/753490/afe4300-afe4300-q-value-negative-in-i-q-mode

器件型号:AFE4300

大家好、

我的客户正在使用 AFE4300、遇到了 IQ 模式的一些问题。 如果 A/D 原始计数器的 Q 值为负,则 A/D 不稳定,电阻/相位误差较大。

客户应多次重置 AFE4300、并开始使 A/D 原始计数器变为正数。

这种现象在50kHz 时更容易发现、现在客户使用硬件复位作为权变措施解决方案、但某些器件无法通过硬件复位获得正值。

客户询问是否有任何解决方案可以将 Q 值更改为正值?

 

谢谢、此致

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、

    以下是需要检查的几件事。
    1) 1)检查励磁放大器是否振荡? 第8.1.2节"励磁放大器的处理振荡"更详细地讨论了它以及减轻它的方法。
    2) 2)当 Q 值为正值或负值时、幅度如何变化? 最好是在少数情况下获得原始数据。

    此致、
    Prabin