This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J10EVM:HSDC Pro 中是否支持 ADS52J90EVM?

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90EVM, ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/735068/tsw14j10evm-is-there-support-for-ads52j90evm-in-hsdc-pro

器件型号:TSW14J10EVM
主题中讨论的其他部件:ADS52J90EVMADS52J90

您好!

我尝试将 ADS52J90EVM 与 TSW14J10EVM 和 KC705配合使用。 HSDC 专业版软件是否支持此设置? 我希望已经有了支持、以便我可以运行简单的斜坡测试并轻松地将波形可视化。

如果当前没有支持、您能不能建议我如何创建自己的配置/ini 文件、以便我可以使用 HSDC Pro 进行此设置?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、EU、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!
    目前、我们不支持具有 ADS52J90EVM 的 TSW14J10EVM 和 KC705。
    让我与软件团队核实此设置的配置/ini 文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    软件团队有什么好消息吗?

    谢谢、

    欧盟香港

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、EU、

    我对我的答复拖延表示歉意。

    TSW14J10和 KC 705最多仅支持4个 JESD 通道、目前4个通道中只有2个(CML_Output1和 CML_OUTPUT3)从板物理连接到 ADS52J90 EVM。

    我们仍在研究从2个通道捕获数据、并让固件忽略其他2个通道。

    我将继续在配置 ini 文件上发布以支持此操作模式。