This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8586S:配置可编程增益放大器

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8586S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/752088/ads8586s-configuring-the-programmable-gain-amplifier

器件型号:ADS8586S

大家好、

我正在尝试使用 ADS8586S 开发数据采集系统。 我试图获取一些有关片上可编程增益放大器及其配置方法的更多信息。 我在数据表中找不到更多信息。 以下是我的主要问题。

该放大器的默认增益设置是多少?  

如何配置 PGA 增益?

我感谢你的帮助。

谢谢、

Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    PGA 的增益由范围引脚8设置。
    该引脚不能悬空、应通过硬件或数字输入拉高或拉低。
    PGA 不能设置为任意增益、它由器件的输入范围设置。

    根据距离引脚的配置方式、PGA 增益设置为期望正确的输入范围。
    输入可以是±10V 或±5V、然后 PGA 调节驱动器和 ADC 的输入。

    此致
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Cynthia!

    Deepak