This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC122S655:如何使用 adc122s655输出数据?

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC122S655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/753609/adc122s655-how-about-the-adc122s655-out-data

器件型号:ADC122S655

主席先生:

如果我使用 SPI 读取 adc122s655、那么它将输出 CHA 数据(12位)和 CHB 数据(12位)?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生:

    如果我使用 SPI 进行读取、那么数据是 CHA (12位)和 CHB (12位)?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛! ADC122S655是一款双通道同步采样 ADC、两个通道均位于器件的单个 SDO 引脚上、如数据表中的图1和2所示。 通道 A 的12位数据首先输出、然后是通道 B 的12位数据。