This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:ADS1118 EVM 配置问题

Guru**** 2531080 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/753611/ads1118-ads1118-evm-configurations-problem

器件型号:ADS1118

您好、Sirs、

我的客户遇到 ADS1118 EVM 配置问题、需要产品线的建议:

1.客户 写了配置寄存器 ,但 读回时获得了不同的数据。 如果操作过程中出现缺失或错误、您是否会提出建议?

写入0x086A



读回0x4E01

   

2.参考数据表 (10.1.6)上的伪代码示例配置、 如果需要 、将更改默认配置寄存器设置、以将器件设置为 FSR =±0.512V、连续转换模式和64SPS 数据速率。 相应的配置寄存器设置是什么?

谢谢、此致、

陈耀恩
2018年7月12日
 



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    很好奇、但如果您在 ADS1118 GUI 中禁用"Auto-Write"并按下"Write Config Reg (写入配置寄存器)"按钮、它是否会对读取产生影响?  写入0x086B 应该得到所需的配置-位0被保留并且应该一直被写为"1"(见26页)。