This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8406:ADS8406进入闩锁状态

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/753767/ads8406-ads8406-going-into-latchup

器件型号:ADS8406

您好!

在过去几年中、我们遇到了 ADS8406延迟的问题。  这是一种已投入生产多年的现有设计。  

我们有一个独立的实验室执行故障分析、并能够重现我们的症状。  他们观察到、将+VA 电源从+5V 提升至+6.32V 100ns 足以将器件置于闩锁状态。 它符合我们的观察结果和内部测试。  延迟后、器件从+VA 电源汲取大约500mA (变化)的电流。

这似乎很奇怪、因为器件在+VA 电源上的最大额定值为+7V。  

您能否帮助我们确定器件在绝对最大额定值范围内运行时为什么会进入闩锁状态?  

谢谢、
Marten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marten、

    在另一种情况下、在+VA 引脚上低于+7V 的情况下、可以超出绝对最大规格。

    +VA 至+VBD;绝对最大范围为-0.3V 至2.55V。

    如果您在+VBD 上使用大于4.5V 的数字电源、则+VA 上的-0.3V 至7V 完整范围将适用。 但是、如果+VBD 为3.3V、则+VA 上的绝对最大限制将为3.3V+2.55V = 5.85V。 超过此限值可能会导致内部闩锁。

    调整+VA 电压时、请确认+VBD 上的电压。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keith、您好、感谢您的回复。

    我们在3.3伏时具有+VBD。 这似乎是在发生的事情、今天我复制了一个+6V 的闩锁

    在将+VBD 更改为+5V 时是否还有其他注意事项?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marten、

    ADS8406的额定工作电压为+VA=5V、+VBD=3V 或5V。 唯一的问题是与系统相关;如果您将+VBD 更改为5V、则连接到 ADS8406数字总线的 MCU 或 FPGA 也需要在5V 电压下工作。

    此致、
    Keith N.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、谢谢 Keith。 我们需要使用 FPGA 进行逻辑电平转换、但在器件进入闩锁之前、这似乎会为我们提供更多的+VA 裕度。 感谢您的意见。

    Marten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marten、

    我查看了您原来的帖子、发现在 AGND 和 BDGND 之间有一个10uH 的电感器。  所有 ABS MAX 规格假设 AGND 和 BDGND 使用器件附近的低阻抗接地连接在一起。  如果这些接地端在瞬态期间相对于彼此移动的电压超过几百 mV、这也可能导致闩锁情况。

    ADS8406 EVM 用户指南的第10页的图2显示了如何为评估板接地。

    http://www.ti.com/lit/ug/slau126a/slau126a.pdf

    请确保 AGND 和 BDGND 引脚通过 器件附近的低阻抗路径连接在一起。

    此致、
    Keith N.