This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:需要适用于该 ADC 的单端到差分驱动器

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, LMH3401, LMH5401, LMH6401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/752090/adc12dj3200-need-an-appropriate-single-ended-to-differential-driver-for-this-adc

器件型号:ADC12DJ3200
主题中讨论的其他器件: LMH3401、 LMH5401、 LMH6401

您好!

是否有人可以为 ADC12DJ3200 ADC 推荐单端到差分 ADC 驱动器。 我的输入是单端输入、如果为零、那么我不能只使用平衡-非平衡变压器。 请提供任何帮助。

此致、

SAI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您的输入信号的最大频率是多少?
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大频率为100MHz。

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sai
    根据您的增益要求、我建议使用以下器件之一。
    LMH3401 -固定增益全差分放大器
    LMH5401 -电阻器可配置增益全差分放大器
    LMH6401 -数字可调节全差动放大器(可与其他器件之一结合使用、以通过可配置增益提供最佳的 SE-Diff 性能)
    考虑到您的应用、本参考设计中的信息可能会令人感兴趣:
    www.ti.com/.../TIDA-01022
    此致、
    Jim B