This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC114:DDC114偏移不同的 Tint 时间问题

Guru**** 2993980 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/735657/ddc114-ddc114-offset-different-tint-time-problem

器件型号:DDC114

大家好、团队成员

我的客户正在使用 DDC114。 现在、它们测量偏移值、没有连接到 DDC 输入。 当 Tint 不同时、偏移值会有所不同。 附件是详细信息。 您能给它一些评论吗?e2e.ti.com/.../rang0_5F00_offset.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiao、

    您能告诉我们它们运行器件的 CLK 频率吗?
    此外、您能否确认所附数据是否仅对应于1个通道?
    如果是、它是哪个通道?
    是 A 侧还是 B 侧还是两者都按顺序排列?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen
    CLK 频率:4.8Mhz
    是的、只有1个通道
    A 侧。B 侧是相同的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiao、

    感谢您的回答。

    所有 Tint 上的偏移数据显示了对周期性 KHz 信号进行调制的60Hz 信号。
    数据是使用 TI DDC114EVM 收集的还是来自客户自己的电路板?
    电路板是否已屏蔽? 如果没有、是否可以在屏蔽电路板的情况下重新获取数据?
    客户是否分析了其他3个渠道的数据? 它们是否看起来与通道1类似?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen
    它来自客户的电路板。 它没有被屏蔽。 其他3个通道是类似的。 但是、如何解释不同的采样率、该值是不同的。 客户的正交偏移方式是否错误? 输入为悬空。