This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8534:相对精度规格

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8554, DAC8534, DAC80504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/753769/dac8534-relative-accuracy-specification

器件型号:DAC8534
主题中讨论的其他器件:DAC8554DAC80504

相对精度(INL)的规格规定为 FSR 的±0.0987%。 根据我参考 SLAA013应用手册的计算结果、这转换为±64LSB。 是这样吗? 考虑到 DAC8554只有±12LSB 最大规格、似乎有点高。 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roland、

    您的计算正确。

    DAC8534比 DAC8554更旧。 DAC8554的每一个改进之处:

    • 偏移误差
      • 20mV 与12mV
    • 增益误差
      • 1%与0.15%
    • 相对精度
      • 64 LSB 与12 LSB

    DAC80504是我们集团中最新/最新的四通道 DAC、在失调电压误差降至1.5mV、增益误差降至0.1%、INL 降至1LSB 的情况下、进一步提高了性能。