This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:TIDCEE5软件下载错误的软件包

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04, ADS122U04, TIDA-01526, ADS122C04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/738723/ads122c04-tidcee5-software-download-broken-package

器件型号:ADS122C04
主题中讨论的其他器件: ADS122U04TIDA-01526

您好!

我´ve 在以下位置下载用于热量计和冷量计的高精度温度测量参考设计软件包:

但包含.zip 的文件是n`t 完整的、看起来是坏的。 我´ve 了服务器浏览器(Firefox/Chrome)、结果相同。 我想将包含 ADS122C04的驱动程序作为我自己的器件驱动程序的起点。 也许来自 TI 的人可以为我提供.c/.h 文件或不完整的 zip 文件。

谢谢!

此致

Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steffen、

    我不能说为什么源文件未包含在此特定项目中。 我们确实计划发布特定于 ADS122C04的源代码、但由于其他优先级和承诺、目前无法完成。 I2C 源代码需要记住的一点是、它高度依赖于处理器。 如果我要向您发送一些示例代码、它将显示为三个基本函数。
    uint8_t readReg (uint8_t Regnum)
    writeReg (uint8_t Regnum、uint8_t 数据)
    uint32_t dataRead ()

    这些函数内部是对微控制器的低级调用、参数通过从 ADS122C04写入或读取的数据进行传递。 如果使用 CRC,则反相数据或 count 功能,dataRad()的函数可能会因使用情况而稍有不同。

    报头文件最有用。 ADS122C04只有4个寄存器、因此内容可以手动输入。 如果您对程序有具体问题、或者您使用的是 TI 处理器、我可能会提供更多帮助。 遗憾的是、我们目前没有源代码可供共享。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffen、

    您说得对、很遗憾 ZIP 文件未能使用 main.c、我们现在正在努力解决该问题。

    请注意、TIDA-01526的 ZIP 文件仅随 ADS122U04驱动器一起发布(如用户指南中所述)、ADS122C04代码尚未与 TIDA-01526集成。

    随附的是 ADS122C04驱动程序代码,该代码已在不同的 TI 参考硬件 namelye2e.ti.com/.../ADS122C04.zipMSP-TS430目标板+ ADS122C04EVM 上进行了测试。

    可帮助您在应用中快速实现 I2C 驱动器。

    此致、

    米伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milen、

    非常感谢!

    此致

    Steffen