This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5630:数据表中的电压输出范围规格是什么意思?

Guru**** 2505665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/753465/tlv5630-what-does-the-voltage-output-range-spec-in-data-sheet-mean

器件型号:TLV5630

您好!

电压输出范围规格究竟意味着什么?  我已为该部件通电、并使用2V 内部基准、我看到输出端为4.078V。  我将尝试弄清楚如何量化误差、并弄清楚导致此最大输出电压设置的误差。   我附加了一张图片、其中显示了我要讨论的 stat。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robbie 您好!

    感谢您的查询。 2.048V 基准电压的理想满量程输出为4.095V。 有许多误差会使该值偏离理想值。 它们是:
    基准容差
    偏移误差或零标度误差
    增益误差

    您可以查看以下培训材料以了解详细信息:
    training.ti.com/precision-dacs-dc-specifications
    training.ti.com/lessons-precision-dacs-true-endpoints

    您在帖子中标记的规格是指电源余量。 这意味着您需要提供至少比满量程值高0.4V 的电源。

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师