This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1406EVM:固件修改和 HSDC Pro

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/737070/tsw1406evm-firmware-modify-and-hsdc-pro

器件型号:TSW1406EVM

您好!

我现在已经有了一个工作设置、我修改了 DAC3152板以生成梯形波形(绕过变压器)、并且它运行良好。

借助 HSDC、我可以将图形发送到 TSW1406、并在环路中回复我的波形。

发送 loop 波形的间隔我希望仅发送一次波形。  

我是否需要修改 TSW 固件? 在这种情况下、您可以为 ma 提供源文件吗? 是否有描述操作的应用手册?

我可以通过 HSDC 实现它吗?

谢谢

此致

Dario  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dario、

    TSW1406不支持仅发送一次模式。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Neeraj、

    您是否可以向我发送 Lattice ECP3 HDL 设计文件? 我希望使用源代码来修改项目并构建我自己的应用。

    此致

    Dario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、

    在 slwu079d 文档的第28页、我阅读了以下内容:

    "TSW1406没有驻留在电路板上以保存 FPGA 位文件的 EEPROM、而是会保留
    在运行时从 PC 上运行的软件 GUI 下载位文件。 通过这种方式
    当新的 DAC EVM 或其他捕获特性变为可用时、无需对 TSW1406进行重新编程
    可用。 计划的 FPGA 固件升级包括要下载到软件的新文件
    GUI。"

     

    您能否告诉我如何进行固件升级、或向我发送应用手册(如果有)?

    谢谢

    此致

    Dario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 Lattice 获得了 HDL、谢谢。

    此致

    Dario