This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294:在不进行抽取时、需要在多个器件之间使用 SYNC。

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5294, ADS5294EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/738524/ads5294-need-to-use-sync-across-multiple-devices-when-not-decimating

器件型号:ADS5294

您好!

我想向相关线程提供有关使用同步脉冲对齐多个 ADS5294 ADC 的分辨率更新、即使在不使用抽取时也是如此。 TI 告诉我们在这些情况下使用 SYNC、我们发现它似乎正常工作–但并非100%的时间。

我们实现了同步、发现有时同步脉冲在2个 ADC 上同时应用 并不会阻止我们的 ADC 样本错位。 在发送脉冲后、根据我们到目前为止所做的测试、它们仍然看起来未对齐(即彼此相差1个样本)、大约占时间的10%。

请注意、多次重新发出 SYNC 后、它们始终最终会重新排列。

我已附上一些屏幕截图,其中显示了两个 ADC 的同步脉冲(红色和黄色迹线)和 ADC 采样时钟输入(蓝色和绿色迹线)。 这些是在20MHz 采样率且无抽取的情况下获得的。 不要考虑过冲/下冲、因为我们的探头接地不是很好。

  1. 这些走线看起来是否符合同步的建立/保持时间相对于采样时钟输入的预期?
  2. 同步脉冲的可靠性如何、您是否知道它们需要多个同步脉冲的原因?   如果在某些情况下需要多个同步脉冲、我们是否应该在软件中编程一定的最小数量?
  3. 我们是否需要进行任何寄存器设置以确保一致性?

谢谢、

Bob



 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    你过得怎么样?
    非常感谢您对 ADS5294同步问题的详细描述。
    这对我们非常重要。
    我们会将其转发给系统工程师
    并很快回复您。

    再次感谢你们!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    你过得怎么样?
    我已经向我们的团队提到了 ADS5294的这个问题。
    他们需要了解以下内容:
    1) 1)请向我们发送用于同步设置的 ADS5294寄存器的寄存器设置。
    谢谢!
    2) 2)请检查与 ADC 时钟的同步脉冲(非常靠近器件引脚)。
    3) 3)对于 SYNC、器件间的布线长度必须相互匹配。
    4) 4)如果可能(与我们的 ADS5294EVM 相同)、请将50 Ω 终端连接到 GND
    同步引脚位置的位置。
    5) 5)每次运行新的同步脉冲之前、请将(通过设置寄存器)重置为:
    (注意:下面是 ADS5294 GUI 的软件复位。)
    (在此设置中、我们使用14位模式、LSB 优先、偏移二进制模式)
    设置:地址= 0x00、数据= 0x0001
    设置:地址= 0x00、数据= 0x0000
    设置:地址= 0x42、数据= 0x8000
    之后、请在多个器件上重新运行同步脉冲。

    非常感谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Chen、

    我们将收集这些信息。  对于2)以上内容、我们可以使用一些进一步的澄清。  当您说"检查同步脉冲"时、您/我们具体需要什么? 我们的示波器迹线是否看起来正确?  您是否担心过任何问题?

    此致、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    你过得怎么样?
    我们的小组工程师提到了这一点
    您能否为同步脉冲的使用设置以下斜坡测试模式?
    首先设置以下寄存器(在执行测试之前):
    设置地址= 0x25、数据= 0x8040
    设置地址= 0x02、数据= 0x2000

    非常感谢 Bob!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Chen、

    我们将按照以下顺序执行您的建议、并在实施这些建议时获得结果:

    1. 转储我们的寄存器设置并将其发送给您。
    2.  在同步之前执行软件复位。
    3. 执行 斜坡同步测试。
    4. 将 SYNC 的跟踪示波器放置在尽可能靠近 ADC 引脚的位置。 请参阅下面的问题。
    5. 如果我们可以找到合适的位置、我们将尝试使用50欧姆电阻器终止同步。

    对于#4、由于我们已经向您发送了显示同步的示波器迹线、您能告诉我您有什么顾虑、您在波形中具体需要什么? 例如、您想查看它们相对于采样时钟的情况吗? 是否要在同一条迹线上查看两个 ADC 的同步数据等?

    此致、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的详细解释。

    是的、对于#4、我们看到了示波器跟踪、它显示了 SYNC 和时钟信号。

    它看起来接近于数据表的图、

    因此、请不要担心 我们的这一问题。

    谢谢!

    对于#2、我们知道这可能不容易、也可能根本没有空间

    来放置50欧姆电阻器。 那么、这只是一个选项。

    如果不可能、请保留您的方式。

    因为您可以从我们的 ADS5294EVM 原理图中看到

    (您可以从 ADS5294用户指南中看到它)、ADS5294EVM 具有

    用于 SYNC 输入引脚的50欧姆端接。

    您还能告诉我们、您可能已经在这方面取得了进一步的发展

    您自己的测试板上焊接了多个(至少两个) ADS5294器件、对吧?

    同步信号 被设计成共享多个 ADS5294器件、对吧?

    非常感谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Chen。

    关于您的问题、请参阅以下内容:

    您能否告知我们、您也许已经在自己的测试板上构建了多 个(至少两个) ADS5294器件、对吧?

    正确。 实际上 、2个 ADC 中的每一个都位于单独的电路板上、但接收相同的对齐采样时钟和同步(如屏幕截图所示)。

    同步信号 被设计成共享多 个 ADS5294器件、对吧?

    正确、具有相同的布线长度。

    此致、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    在您最初建议的以下序列中、您能否解释为什么您要求我们将0x42位15设置为1? 这似乎只有在与同一寄存器的位3一起使用时才起作用、只有在 F0 (15)被设定为1时才起作用。

    5) 5)每次运行新的同步脉冲之前、请将(通过设置寄存器)重置为:
    (注意:下面是 ADS5294 GUI 的软件复位。)
    (在此设置中、我们使用14位模式、LSB 优先、偏移二进制模式)
    设置:地址= 0x00、数据= 0x0001
    设置:地址= 0x00、数据= 0x0000
    设置:地址= 0x42、数据= 0x8000

    谢谢、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    你过得怎么样?
    这是因为当我们使用 ADS5294 GUI 时
    然后单击其"Soft Reset"按钮、使用寄存器设置进行复位。
    正确的、
    寄存器设置0x42、0x8000看起来不执行任何操作。
    (也不像您提到的那样设置任何其他寄存器0xF0 (15)。)
    我还仔细检查了 ADS5294原理图。
    它仅设置(之前设计过)内部模式。
    因此、请忽略此0x43、0x8000设置。

    非常感谢!

    此致、