您好!
我想向相关线程提供有关使用同步脉冲对齐多个 ADS5294 ADC 的分辨率更新、即使在不使用抽取时也是如此。 TI 告诉我们在这些情况下使用 SYNC、我们发现它似乎正常工作–但并非100%的时间。
我们实现了同步、发现有时同步脉冲在2个 ADC 上同时应用 并不会阻止我们的 ADC 样本错位。 在发送脉冲后、根据我们到目前为止所做的测试、它们仍然看起来未对齐(即彼此相差1个样本)、大约占时间的10%。
请注意、多次重新发出 SYNC 后、它们始终最终会重新排列。
我已附上一些屏幕截图,其中显示了两个 ADC 的同步脉冲(红色和黄色迹线)和 ADC 采样时钟输入(蓝色和绿色迹线)。 这些是在20MHz 采样率且无抽取的情况下获得的。 不要考虑过冲/下冲、因为我们的探头接地不是很好。
- 这些走线看起来是否符合同步的建立/保持时间相对于采样时钟输入的预期?
- 同步脉冲的可靠性如何、您是否知道它们需要多个同步脉冲的原因? 如果在某些情况下需要多个同步脉冲、我们是否应该在软件中编程一定的最小数量?
- 我们是否需要进行任何寄存器设置以确保一致性?
谢谢、
Bob