This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8742HEVM:配置为 FOUNDATION 现场总线/PROFIBUS PA 模式

Guru**** 2928180 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8742HEVM, PROFIBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/752474/dac8742hevm-configure-to-foundation-fieldbus-profibus-pa-mode

器件型号:DAC8742HEVM
Thread 中讨论的其他器件: Profibus

您好!

DAC8742HEVM 中有许多跳线。 您能否提供有关如何将其配置为 SPI 接口基础现场总线/PROFIBUS PA 模式的检查清单?

我尝试通过 EVM 用户指南对其进行配置、并通过在 GUI 中写入 HART/PAFF 生成数据。 我使用 示波器测量了 MOD_OUT 上的信号、但不确定它是否传输正确的数据。 您能给我一个简单的确认方法吗?

我想使用两个 EVM 构建一个小型网络、如下所示。 您认为它会起作用吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    有关 PA/FF 模式的跳线配置、请参阅以下内容:

    JP1:(2-3)、JP2:(2-3)、JP3:开路、JP4:(2-3)

    JP5:闭合、JP6:(1-2)、JP7:开路、JP8:开路

    JP9:(1-2)、JP10:(1-2)、JP11:(2-3)、JP12:NC、

    JP13:开路、JP14:(2-3)、JP15:闭合、JP16:(7-8)

    JP16:7-8、JP17:关闭、JP18:打开、JP19:打开、JP20:(1-2)

    在 EVM GUI 中、启用内部基准、内部 BPF 并选择 PAFF 模式。 然后、您应该能够加载写入 FIFO 并单击生成写入以发送。 一种检查方法是启用全双工以读回调制波形。

    如果您遇到任何问题、请告诉我。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Garrett。

    我根据您的回复配置了跳线、如所示。 在 GUI 中、我找到了我生成的要发送的任何写入、回读值始终为 X200。 该值意味着什么?

    我使用电缆连接 J7上的 MOD_OUT 和 MOD_IN、以执行回读回环配置。 您认为它可能会损坏 MOD_IN 端口吗?

    如何在通信模式下配置这些值?

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    0x200表示读取结束。 当接收到数据时、当 RX FIFO 为空时、将在每个字节之后列出0x200。

    不可以、这是全双工的目的、不会损坏 MOD_IN。

    我认为不需要在"通信模式"下更改任何内容。 您是否看到 MOD_OUT 上的波形?

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    我对 JP13 (1-2:SPI 模式)、JP9 (2-3:mod_in)进行了一些小更改、下面显示了我的配置。 我使用电缆将 MOD_OUT 连接到 J7上的 MOD_IN 以进行环回。 现在、我看到了 MOD_OUT 上的波形。 启用全双工后、我可以读回数据。 如下所示、即使我不知道 x614D/x4126/x314D 的含义、我也可以找到"2"和"D"在 PAFF 写入中的 PAFF 写入位置。

    PAFF MOD_OUT/IN 的无源选择是否 与 HART 数据表中的图33相同?

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    正确、JP9应以2-3配置连接。 JP13可悬空、因为它由 EVM 软件控制以在 SPI/UART 之间进行选择。

    您的范围捕获和数据读回看起来正常。 发送的字节位于 FIFO 级别5和2的第2行和第5行。 第一个半字节表示 FIFO 深度(0-15)。 根据 FF/PA 协议(0x0126、0x014D)、您在 FIFO 中接收的其他字节为前导码字节和停止字节。 数据表的第8.4.4节对此进行了说明。

    主要的无源变化将用于滤波。 如果在 PAFF 模式下使用内部滤波器、则应将120pF 电容器连接到 MOD_INF。 此外、还需要一个较低的电容0-100pF 来实现稳定性。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    Garrett