This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:问题(外部时钟、未使用的输入、参考输出、单端)

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/740095/ads1261-questions-external-clock-unused-input-refout-single-ended

器件型号:ADS1261
主题中讨论的其他器件: ADS1256

大家好、团队、

我对 ADS1261有如下问题。 请在下面提供支持?

外部时钟和数据速率
根据 数据表、我们可以将1MHz 至8MHz 作为外部时钟应用于器件。 我能不能认为数据速率呈线性变化? 换言之、使用时预期的数据速率是多少、例如3.6914MHz (标称值的一半。 频率)、寄存器设置为1200SPS? 那么、我们可以得到600SPS 吗?

2.未使用的模拟输入
数据表建议连接到1/2 Vs 电压或 AVDD。 如果我们将其连接到 GND、我们只面临 较大的堆叠电流吗? 还是性能下降?

 REFOUT 驱动能力
我们能否将 REFOUT 用于欧姆器件的基准电压?  

4. 单端应用。
当器件的输入信号范围为0至2.5V 时、您建议采用哪种配置来实现最佳 SNR 性能? 尽管我认为额外的1.25V 电压可以帮助解决这种情况、但 AINCOM 是否可以用于此目的?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takeo-San:

    我可以帮助回答您的问题...

    [引用 user="Taketo Sato"]1. 外部时钟和数据速率
    根据 数据表、我们可以将1MHz 至8MHz 作为外部时钟应用于器件。 我能不能认为数据速率呈线性变化? 换言之、使用时预期的数据速率是多少、例如3.6914MHz (标称值的一半。 频率)、寄存器设置为1200SPS? 那么、我们可以得到600SPS 的速率?

    正确、数据速率将与外部时钟线性调整。 使用1/2的标称时钟速率将更改"1200SPS"数据速率设置、从而获得600SPS 的数据速率。
     

    [引用 user="Taketo Sato"]2. 未使用的模拟输入
    数据表建议连接到1/2 Vs 电压或 AVDD。 如果我们将其连接到 GND、我们只面临 较大的堆叠电流吗? 或者是否存在性能下降?[/报价]

    只有泄漏电流略有增加。 当引脚悬空时、泄漏电流最小、但在 EMI 情况下、通常最好连接这些引脚。
     

    [引用 user="Taketo Sato"]3.  REFOUT 驱动能力
    我们能否将 REFOUT 用于欧姆器件的基准电压?  [/报价]

    是的、可以将此电压输出到其他器件。 不要使用该电压来驱动大负载(输出电流限制为10mA、但基准电压会随着输出电流的增加而变化)。
     

    [引用 user="Taketo Sato"]4.  单端应用。
    当器件的输入信号范围为0至2.5V 时、您建议采用哪种配置来实现最佳 SNR 性能? 尽管我认为额外的1.25V 可以帮助解决这种情况、但 AINCOM 是否可以用于此目的?[/QUERP]

    为了充分利用 ADC 的分辨率、通常需要尽可能利用输入范围。 对于0至2.5V 信号、如果没有某些前端电路对信号进行电平转换、这种情况非常困难、我通常不建议这样做、因为这种情况本身通常会降低性能。 一些可能的方法可能是:

    1. 您可以尝试直接测量0-2.5V 信号(并在 AINCOM 引脚上启用 VBIAS)、但您会发现 PGA 的输入共模范围并未一直扩展到0V、因此小(<0.3V)输入信号会出现线性误差。 PGA 可能会被旁路、但您的信号需要进行缓冲。

    2. 使用双极电源为模拟电源供电、使1.25V 成为1/2 Vs 电压(AVDD = 3.75V、AVSS =-1.25V)。 这样、您就可以直接使用内部 PGA 以1V/V 的增益测量输入信号 这仅利用正满量程、因此您会失去一些分辨率
    3. 或者、使用 ADS1256等 ADC 可以直接输入0 - 2.5V 信号、但在这里、您仍然无法充分利用 ADC 的输入范围。

    4. 如果您确实决定使用前端放大器、则可以执行单端到差分转换、如下所示、但此电路有很多注意事项... 如果您将信号增益提高2V/V、则必须为 ADC 提供5V 外部基准、但 ADC 的 REFOUT 可用于信号调节电路中的 VCM。 但是、如果您使用内部2.5V 基准、则仍需要为此电路提供精确的1.25V 共模电压。 在这两种情况下、您都需要为放大器提供稍负的电源电压、并且放大器产生的额外噪声和偏移会降低 ADS1261的性能、因此总体而言、这不是这些器件的理想用例。

       

    此致、
    Chris