This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8668:ADS8668EVM -用于 LabVIEW 的驱动程序

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/752538/ads8668-ads8668evm---driver-for-labview

器件型号:ADS8668

大家好、

关于 ADS8668EVM、我很想 在技术支持中找到用于 LabVIEW 的驱动程序。 你可以帮帮我吗?

谢谢、

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否会更具体地了解您需要的支持类型。
    安装 EVM GUI 时是否遇到问题? EVM GUI 可执行文件将安装正常运行所需的任何 LabVIEW 程序。

    此致
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    EVM GUI 可在 LabVIEW 运行时间下作为应用正常工作。
    我需要源代码或驱动程序将其集成到我的 LabVIEW 开发环境中。

    谢谢、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EVM 非常适合评估器件性能和测试各自器件的特殊功能、但 EVM 不能按原样在系统中使用、也不适用于为支持 EVM 而开发的软件。
    如果您需要将器件集成到系统中或使用我们的器件设计系统的任何支持、请告知我们、但很遗憾、我们无法提供 LabVIEW 软件。

    此致
    Cynthia