This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:磁场是否会影响 ADS1298或输入?

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/740072/ads1298-does-the-magnetic-field-influence-the-ads1298-or-the-input

器件型号:ADS1298

尊敬的所有人:

静态磁场是否会影响 ADS1298的电气特性?

静态磁场能否影响非常弱的输入信号(如 EMG、ECG、EEG 等)?

最棒的

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    感谢您的发帖!

    电磁干扰(EMI)会影响电子器件和/或信号布线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    感谢您的回答。
    不过、我没有问过电磁干扰(也称为射频干扰)。 我只询问了静态磁场(使磁体靠近某处)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    是的、在电路附近的磁场将会产生影响。