This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC121S101:DAC121S101

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC121S101QML-SP, DAC121S101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/752850/dac121s101-dac121s101

器件型号:DAC121S101

您好!


我对 DAC121S101QML-SP 和 DAC121S101/Q1在设计、工艺制造和技术方面的区别有疑问。

提前感谢您的回答

不好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hind、

    从我可以看到,两者之间的裸片尺寸似乎不同,但我还没有完整的发展背后的故事,因为我没有参与这一特定的发展。

    它们处于相同的过程中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Duke 先生、您好。
    非常感谢您的回答。
    我有第二个关于组件 DAC121S101/Q1的辐射电阻(请参阅、设置、剂量)的问题。 您是否会获得该同一组件的辐射数据?
    不好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hind、

    辐射测试不是标准产品发布流程的一部分、因此 DAC121S101等目录器件没有此数据、因为它从未经过测试。 通过汽车认证的器件也不包括辐射测试作为释放流程的一部分、因为汽车要求通常不具有这些需求-但特斯拉 Roadster 可能会在如今的空间中漂浮!