This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1246:VREF 过压会导致泄漏电流和失调电压

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1246

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/753350/ads1246-vref-overvoltage-results-in-current-leakage-and-voltage-offset

器件型号:ADS1246

您好!

我们对偏移量的出现和消失进行了一些调查:

它确实是我们 在 ADS1246上施加的 Vref 过压。

Vref = Vrefp-Vrefn 不应超过 AVDD-Avss-1V、在本例中未达到该值。

µA 板上的裸片、似乎有一个限制、在此限制范围内、ADC 开始向 Vains 泄漏几 μ A 的电流。

在我们的试错测试中、对于 AVDD=3V、此限制似乎是3.5V。

我非常确信某些裸片具有较低的限值。 而温度上升甚至会进一步降低此限制。

这意味着对于某些裸片,在一定温度下,泄漏前的最大限制可以是3V:还有! µA 超过数千欧姆的传感器可让您实现一些恼人的 MVS。

我们将更改我们的所有模拟计划、以满足 Vref 的规格。

希望这将帮助更多的用户。

昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Quentin、您好!

    非常感谢您的发帖和分析! 我相信这对未来使用 ADS1246进行故障排除的其他人来说将是有价值的。

    祝你度过美好的一天!如果您有任何其他问题、请告知我们!