This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 最适合负载单元的 IC

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120, PGA300, ADS112C04, ADS122C04, ADS1234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/738936/best-suitable-ic-for-load-cell

主题中讨论的其他器件:ADS1120PGA300ADS112C04ADS122C04ADS1234

大家好、

我正在寻找应变仪称重传感器模数转换器、它将与以下指定的称重传感器模块配合使用。

规格:

1)励磁电压--> 3~10V

2) 2)额定输出--- > 2.0±0.15mV/V

3) 3)输入电阻--> 385±10欧姆

4)输出电阻--> 385±10欧姆

5)容量--- > 150千克

请告诉我 任何可以在与主机的 I2C 接口上工作的更便宜、更合适的 IC。

我看到一些 IC 是 PGA300和 ADS1120。 ADS1120 基于 SPI 接口、不适用于 ME、而 PGA300则具有内置 SOC、但这很昂贵。

因此、请告诉我任何最合适的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sumit、

    查看 ADS122C04 (24位)或 ADS112C04 (16位)。 这些器件是 I2C、与 ADS1120非常相似。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    感谢您的更新。 我可以看到最大电压只能达到5.5V。 我需要将单个 PCB 用于两种不同的应用。 让我提及两个负载单元的要求。

    规格:

    1)励磁电压--> 5~12V

    2) 2)额定输出--- > 2.0±0.15mV/V

    3) 3)输入电阻--> 385±10欧姆

    4)输出电阻--> 385±10欧姆

    5)容量--- > 150千克

    6)电气连接——> 4线
    ----------------------------------------
    电压范围

    1)励磁电压--> 3~10V

    2) 2)额定输出--- > 1.0±0.15mV/V

    3) 3)输入电阻--> 1000±10欧姆

    4)输出电阻--> 1000±10欧姆

    5)容量--- > 75千克

    6)电气连接——> 3线

    在上面的规格中、您可以看到、在一个负载单元中、电压要求为5~12V、而在另一个中、电压要求为3~10V、因此我应该使用这两个器件都通用的器件。
    请分享您对此的想法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sumit、

    您尚未说过您所需的刻度分辨率是多少。 5V 电压应适用于这两种情况、但3线连接可能意味着这不是标准桥式负载单元。 您能否在每种情况下分享有关所需比例分辨率的更多详细信息? 您能否分享有关3线制连接称重传感器(型号、制造商)的一些具体信息?

    谢谢、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    这是我的错误。  很抱歉给您带来不便。

    我也无法获取此3线配置负载单元。 我从我的客户那里获得了这一信息、需要实施相同的操作。 坦率地说,我对加载单元没有更多的经验,所以请忍受我的愚蠢的疑问。

    请查找随附的3线称重传感器配置数据表。

    e2e.ti.com/.../TAL108.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sumit、

    这是最常见的可能性、可用于可能的刻度类型。 通常、这些3线负载单元以2并联或4等方式组合使用、形成一个电桥、从而实现大约等于中等励磁电源的差分输出。 称重传感器本身类似于分压器、其中白色导线为励磁+、红色导线为分压器的结、黑色导线为励磁连接。 施加应力时、其中一个电阻会发生变化、这会导致该电阻上的电压发生变化。

    因此、该设计中有许多可能的此称重传感器配置。 我仍然认为可以将 ADS122C04用于此系统。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bob

    是的、没错。 现在我得到了这个。 4桥负载单元的组合将使其成为4线配置。 我已使用此图片进行理解、请确认这是否正确。

    如图所示,R1---->GND,R4---->VCC,R2--- > 感应+和 R3 ---- >传感-。 如果我错了、请纠正我的问题。

    根据您的建议、我看到 ADS122C04的数据表和5V 对于我所需的两个负载单元而言是通用的。 看起来我可以使用、但我仍然有一个问题。

    电缆较长、因此可能会出现压降。 那么、如果可能、是否有更高电压的 IC?

    此外、我可以看到 ADS122C04 IC 只有四个通道、这意味着我只能使用两个数量的通道。 4线制称重传感器。 在我的用例中、我需要使用4个数量。  4线制称重传感器。

    那么、我可以获得任何具有8通道的 IC、还是需要使用两个 ADS122C04 IC? 但请记住、它应该仅与 I2C 搭配使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sumit、

    在您的第一篇帖子中、我们有一个负载单元。 在第二个示例中、我们有2个负载单元、现在我们有4个负载单元。 遗憾的是、我们没有一个精密 Δ-Σ ADC 用于这些基于 I2C 的测量以及许多通道。 您必须使用外部多路复用器(这可能会增加一些错误)或使用两个 ADS122C04器件。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    我同意、但首先我了解并找到了解决方案、然后我意识到了您建议的不适用于我的第二类称重传感器的器件、因此我提到了第二类称重传感器。
    之后、我介绍了"数量"。 我不明白这里的问题是什么?

    您能否检查3线制负载单元的4桥负载单元组合。 没错吗?

    我将计划使用两个 ADS122C04器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sumit、

    对我来说没有问题。 我还在等听到设计的完整细节和所需的刻度分辨率。 这将对系统设计中需要完成的工作产生巨大影响。 我真的需要知道标度分辨率、以确定 ADS122C04是否会为您提供所需的性能。

    对于3线负载单元电桥、这似乎是正确的。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    分辨率为0.5磅、我们可以说是220克。
    我找到了一个器件型号为 ADS1234的器件、在此器件中、我可以连接总共4个负载单元。 我唯一关心的问题是与主机处理器的接口。
    看起来这不是标准接口。 仅存在 DOUT 和 SCLK、如何进行连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sumit、


    Bob 在办公室工作了几周、因此我将在这里添加一些注释。

    ADS1234使用与 SPI 接口类似的 DOUT (MISO)和 SCLK。 增益通过引脚连接进行配置、数据通过 SCLK 的下降沿从/DRDY/DOUT 检索。

    唯一的区别是没有/SS、因此主器件只能检索一个器件的数据、而没有 MOSI、因为没有发送到器件的命令。


    吴约瑟