This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8771:电流输出设置

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8771

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/753038/dac8771-current-output-setting

器件型号:DAC8771

尊敬的先生:

我们正在考虑将 DAC8771用作电流输出 DAC。
数据表中显示了寄存器设置代码和输出电流之间的关系。
但是、我认为没有关于输出电流与 REFIN 电压之间关系的说明。
通过在 REFIN 外部施加和调节电压、我可以更改电流输出范围吗?
谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC8771专为数据表中列出的额定电流输出范围而设计。 不建议更改输入基准电压。 您需要什么电流输出范围?

    对于更高的输出电流、您可以使用具有电压输出 DAC 和 V-I 转换器的分立式解决方案。 我在下面链接了一个参考设计、其中提供了有关分立式高侧 V-I 转换器的详细信息。

    http://www.ti.com/tool/TIPD102

    谢谢、
    Garrett