This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:用于具有 ADS1299 EEG FE 的 MMB0的源代码 DSP TMS230

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1299EEGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/752786/ads1299eegfe-pdk-source-code-dsp-tms230-for-the-mmb0-with-ads1299-eeg-fe

器件型号:ADS1299EEGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1299

您好!


我需要 MMB0 + ADS1299 EEF FE 开发板组合的源代码(TMS320 DSP 和软件的固件源代码)。
我还有一些问题。

1.窗口10是否有任何 MMB0驱动程序?
2.能否实时获取 EEG 数据(使用 ADS1299 EEG FE)?

此致!
Taewoong 公园。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Taewoong、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    源代码可在产品页面 上找到:www.ti.com/.../ADS1299EEGFE-PDK

    此帖子可能有助于将 Windows 10与 ADS1299配合使用: e2e.ti.com/.../656505

    您无法使用 EVM 获取实时数据。 ADS1299EEGFE-PDK 不支持实时数据采集的原因是 USB 数据传输到主机应用的限制。 当然、ADS1299可与适当的处理器配对、以收集数据并将其连续传输到 PC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否与 Kevin 在上述问题中上传的文件相同? 

    此致、
    Taewoong 公园
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Taewoong、

    是的、由于安全原因、我们最近关闭了 FTP 站点。 该软件现已位于产品页面上。