This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:切换多路复用器

Guru**** 2537770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/739504/ads1262-switching-the-multiplexer

器件型号:ADS1262

您好!

我们的客户使用具有斩波模式的 ADS1262。

客户测量两个模拟信号。

当它们切换多路复用器时、它们是否应复位数据?

关注延迟是否足够了?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoki-San、

    当您说"重置数据"时、您是否意味着说"同步(重新启动)转换"?

    ADS1262将在写入 INPMUX 寄存器后自动重新启动转换。 因此、切换通道后无需发出"Start1"命令。

    一旦选择了下一个通道、微控制器就可以监控/DRDY 信号或轮询器件(连续读取数据、检查状态字节的值)以查看数字滤波器的稳定时间。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    感谢你的答复。
    是的、我想说"重新启动转换"。
    我了解没有必要发出 Start1命令。

    谢谢、
    Naoki Aoyama