This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:使用 FMC+转 FMC 插入器时、有关查找引脚排列变化的文档是什么

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/738826/adc12dj3200-what-is-the-documentation-on-finding-the-pinout-changes-when-using-the-fmc-to-fmc-interposer

器件型号:ADC12DJ3200

我正在尝试弄清楚 FMC 接口引脚如何更改 FMC+引脚分配的连接。 您能帮我找到该文档吗? 我有数据表、但对我来说这毫无意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    FMC+转 FMC 插入器主要是从较大连接器到较小 FMC 连接器的机械适配器。

    标准 FMC 引脚上的所有信号都直接连接在2个连接器之间。

    FMC+特定行(L、M、Y、Z)上的任何信号都未连接到任何信号。 这些信号未连接到 FMC 连接器引脚。

    由于这样就消除了编号更高的 JESD204B 数据对、因此在使用转接器时、仅支持使用1至8条通道的 ADC12DJ3200 JMODE。 使用转插器时不支持需要16个通道的 JMODE。

    以下是电路板原理图: e2e.ti.com/.../3630.FMC_2B00_-to-FMC-Adapter-Schematic.pdf

    以下是板层图: e2e.ti.com/.../4527.FMC_2B00_-to-FMC-Adapter-PCB-Layer-Plots.pdf

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有办法让其他适配器提供所有16个通道? 如果是、您可以向我发送一个链接、以便我可以为我的项目购买该适配器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    标准 FMC 高引脚数(ANSI/VITA 57.1标准)连接器仅提供10个高速串行 RX 通道。 这些信号被命名为 DPN_M2C_P/N、其中 n 为0至9。

    使用标准 FMC HPC 连接器映射所有16个通道的唯一方法是设计一个从 FMC+到两个 FMC (仅 HPC)连接器的适配器。 我们目前没有适配器可以实现这一目的。

    这家供应商似乎拥有这样的电路板:

    您需要确认从 FMC+到2个 FMC 的信号和时钟映射足以支持所需的16通道模式。

    另请注意、您不一定需要16个数据通道即可根据需要操作 ADC。

    JMODE0和 JMODE2分别以6.4GSPS 和3.2GSPS 的全速采样率提供单输入和双输入工作模式。 在这些模式下、数据以12.8Gbps 的速率通过8个 JESD204B 串行通道发送。 只要您的 FPGA 板支持高达12.8Gbps 的数据速率、您就应该能够通过 FMC+转 FMC 适配器使用这些模式。  

    此致、

    Jim B