This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8218:输出容量负载

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/739706/dac8218-output-capacity-load

器件型号:DAC8218

大家好、

我的客户连接 DAC8218输出端的电容器和电阻器。

但是、如果电容约为 nF、则输出具有较长的上升沿和100kHz 纹波以及过冲。

那么、对于 DAC8218、nF 电容是否太大、因此导致了问题?

2、DAC8218?的最大容性负载是多少

DAC8218的建议电容和电阻值是多少?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    感谢您的查询。 此器件规定的最大容性负载为500pF。 使用串联隔离电阻器、可以增大该值。 但是、我们没有任何测试数据。 您可能需要尝试不同的值才能获得所需的性能。 如果系统级限制允许、最好在 DAC 输出端使用缓冲器。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师