This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:此 ADC 是否支持菊花链

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS1271

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/752649/ads1261-does-this-adc-support-daisy-chaining

器件型号:ADS1261
主题中讨论的其他器件: ADS1271

大家好、

我是一名 FAE、为日本的一些工业客户提供支持。

我的客户考虑使用 ADS1261替代 ADS1271。

但是、ADS1261似乎不支持菊花链。

这种理解是否正确?

仅供确认。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shota-San、

    正确、ADS1261不支持 SPI 通信的菊花链(SPI 信号串联)。
    但是、可以在同一 SPI 总线上放置多个 ADS12反复 与之通信(SPI 信号是并行连接的)。

    如果您或您的定制产品对 ADS1261有任何其他疑问、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris-San

    感谢您的快速回复!

    此致、
    Shota Mago