This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:DAC38RF83偶尔不提供输出信号

Guru**** 2856870 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/752784/dac38rf83-dac38rf83-sporadically-gives-no-output-signal

器件型号:DAC38RF83

您好!

 

我们在设计中使用了两个 DAC38RF83。 一 个连接8个通道、另一个连接4个通道

DAC 0: DAC38RF83 设置为插值18;LMFSHd = 44210;2 TX;9GHz DACCLK。

DAC 1: DAC38RF83 设置为插值18;LMFSHd = 84111;2 TX;9GHz DACCLK。

在初始化之后、有时/偶尔会出现这种情况(我们不知道如何重复重现此行为)

没有 DAC 输出信号警报寄存器中没有 ALARM 位设置。

通过 JESD 发送射频数据不会导致输出信号。

但是、当激活 DAC SPI 常量(寄存器12F、22F 位0)时、DAC 会按预期输出恒定信号。

 

这种行为的原因可能是什么?

是否有方法检查发送的数据的输出是否正常?

是否可以使用任何测试模式进行分析?

 

非常感谢您的参与

Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christoph、

    检查 page1/2 adresss 0x0D 位15、如果有用、则设置为0。 该位设置为1、以便在 CGS 和 ILAS 期间向 JESD 块发送零。 有时可能无法正确检测 ILAS 结束、因此该位可能仍会阻止输出。

    谢谢、
    埃本