This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:输入抗混叠滤波器问题。

Guru**** 2829075 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/752994/ads1232-input-anti-aliasing-filter-problem

器件型号:ADS1232

大家好、我正在使用 ads1232、但我没有输入抗混叠滤波器。 我实际上理解了、但 我不理解如何找到差分电容器和滤波器电阻值。 ads1232 可与单个负载单元良好配合使用。 但 它不能很好地与4个负载单元配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户5093154:

    ADS1232是一款 Δ-Σ 过采样 ADC。 使用内部振荡器时、调制器的实际采样率为76.8kHz。 可以使用一个简单的 RC 滤波器构建一个合理的抗混叠滤波器、该滤波器具有与模拟输入串联的1k 欧姆电阻器和0.1uF 差分电容器。 该滤波器的截止频率为795Hz。 在调制器频率下、滤波器将下降近40dB。

    进行滤波的另一个原因是降低噪声。 该噪声通常是电源线路周期噪声或 EMI/RFI。 在10sps 数据速率下、数字滤波器将在电源线路周期频率处陷波。 通过屏蔽电缆和在 PCB 上正确端接称重传感器电缆、可能必须降低干扰噪声。

    来自称重传感器的信号输出非常小、ADS1232会将其增益增加多达128。 任何噪声也将被增益并直接影响转换结果。

    ADS1232只有2个用于称重传感器的模拟输入对。 也许您使用的是负载单元的并联组合。 如果是这种情况、则信号输出会降低、并且接线可能会拾取额外的噪声。 要获得稳定的转换结果、需要在 ADS1232的 PGA 增益级之前尽可能降低噪声的影响。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢