This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1303E2520:正弦滤波器-3dB 点

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/752957/amc1303e2520-sinc-filter--3db-point

器件型号:AMC1303E2520
主题中讨论的其他器件:AMC1210

您好!  

   我找到了  

"

sinc3滤波器、(...) 在0.262 x FDR 和...时将信号衰减至–3dB

"

我尝试为其他滤波器找到-3dB 点、但找不到它们。  

我是否还可以为 sinc1、sinc2、sincfast 设置-3dB 点(如果使用 TMS320F2827xS SDFMS 很重要)?  您是否有详细滤波器响应曲线的示例? TRMS 中的所有图形都很小、但不详细。

此致、  

Marko Ante.