This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7924:无需停止即可检索数据

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7924

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/751985/ads7924-retrieving-data-without-stopping

器件型号:ADS7924

你好。

我正在使用 ADS7924设计系统。 它具有双重角色:它将(1)为主机提供样本以进行闭环控制、以及(2)在电平超过阈值时生成警报。

警报可用作失效防护、即使主机由于某种原因而卡住、也会断开受监控系统的连接(使用其他设备)。

因此、我需要能够在不停止自动转换的情况下监控采样值。

这与数据表中的数据不符、数据表中规定:"TI _建议_在检索数据之前中断此模式并停止自动转换、方法是将模式设置为空闲或配置警报以执行此操作。"

如果我不停止、会发生什么情况? 值是否会出错? 报警是否会发生故障? 是否有任何设计可以减少此类问题?

其他信息:如果需要、可以通过某种方式清理主机中的数据。 节能不是问题。 我打算使用自动扫描模式、但如果情况有所改善、也可以使用带睡眠模式的自动扫描或带睡眠模式的自动突发扫描。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们的回答较晚、我们正在查看问题、并将很快做出响应
    此致、Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议停止自动转换、因为寄存器内容会根据采样通道的时间而不是读取寄存器的时间进行更新。 这意味着、如果您尝试读取寄存器内容并进行转换、数据可能会损坏。

    将主机锁定后、便会产生霉菌。

    您是否了解过 ADS7142 ? 它具有带有警报后数据的自主模式;触发警报后、器件将在数据缓冲区中存储多达16个警报后条目、主机  可以在能够访问数据后访问数据。 请注意、该器件确实与 ADS7924功能进行了折衷。 在自主模式下、您将无法读取数据、直到触发事件、处于手动模式的器件可以为每次转换提供数据输出。

    此致、Cynthia