请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 工具/软件:Linux
我在 Raspberry Zero w 上开发 ADS1299
第一个 I SET 板选项双极和 通道1上的输入2.8v。
并运行 rdataac 模式
但我在 CH1数据上得到467xxx 值
数据表上是否遗漏了任何内容?
我的配置选项和通道设置=
CONFIG1:96
config2:c0
config3:e0
CH1 SET:00