This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282EVM:绕过 U7 &放大器;EVM 上的 U14

Guru**** 2835905 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1282, ADS1281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/739411/ads1282evm-bypassing-u7-u14-on-the-evm

器件型号:ADS1282
主题中讨论的其他器件:ADCProADS1281

我使用 ADS1282EVM_PDK 来评估我的 ADS1282设计。 我正在将 ADS1282EVM 的所有电路移至电路板、并计划继续使用 ADCPro 平台来测试新配置。 查看日期为2008年8月21日的 ADS1281/82EVM 原理图、我对 U7和 U14有疑问。 是否可以消除这些组件? 代码是否会无法运行? 我可以在电路板上放置一个复位开关。 代码是否有路信号表明 ADS1282是 DUT?

谢谢

Dean Gacita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dean:

    您可能可以在没有任何问题的情况下删除 U14、但我不确定 U7...
    如果您不使用任何连接到 U7的信号、而是将它们连接或悬空、那么您也许可以将其关闭。

    MMB0及其软件是在我之前创建的、因此遗憾的是、我不确定实现方式以及使其与定制 PCB 连接的容易程度。 您是否提供了 MMB0连接器接头、或者您是否要通过跳线将 MMB0连接到您的电路板?

    如果我在您的工作中、我可能会尝试此时与我自己的 MCU 进行连接。 如果我可以用跳线将 MMB0连接到定制板并使其工作正常、但我可能会有点悲观、不想指望它工作。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意开始使用我自己的 MCU、但我的管理人员试图削减成本并安排日程、让我处于这些类型的情况中。 同样、我将使用连接器与 MMB0连接。 此外、我同意删除 U14、但 U7将会很棘手。 我确信代码会轮询 I2C 总线以确定正在测试的电路板。

    一如既往地感谢您的帮助。

    Dean Gacita