This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:模拟电源上的去耦电容器

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/752443/ads1299-decoupling-capacitor-on-analog-power-supplies

器件型号:ADS1299

您好!

在数据表的引脚功能表中、模拟电源"AVDD"和"AVDD1"引脚将一个1uF 电容器连接到"AVSS"和"AVSS1"。 "AVSS"和"AVSS1"引脚连接到模拟接地。 我的问题是、当+/-2.5V 电源为"AVDD"/"AVSS"和"AVDD1"/"AVSS1"供电时、应该在"AVDD"和"AVSS"之间放置一个1uF 电容器、还是在每个电源"AVDD"("AVSS")和模拟接地之间放置一个1uF 电容器?  它们之间有何差异?

谢谢、

Jikang

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jikang、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    正如数据表中引脚功能表中的状态、AVDD 和 AVSS 之间应连接一个1uF 电容器、AVDD1和 AVSS1之间应连接一个额外的1uF 电容器。 数据表的第11节对此进行了更详细的介绍。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    感谢您的回复。
    引脚功能表与所使用的单电源类似。 当双极电源(AVDD 为+2.5V、AVSS 为-2.5V)时、器件上没有引脚作为 AGND。 在这种情况下、1uF 电容器是如何连接的? 电源(AVDD、AVSS)和 AGND (在 PCB 板上)之间有何区别? 还是两个电源之间?

    此致、

    Jikang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jikang、

    很高兴为不理解初始问题提供帮助和道歉。 第11.3节显示了双极电源配置。 在 AVDD 和 GND 之间连接1uF 电容器、然后在 AVSS 和 GND 之间连接另一个电容器。 此外、您还可以查看 ADS1299EVM 用户指南以查看 EVM 的原理图。 您可以使用 AGND 和 DGND、但我们建议使用0欧姆电阻器进行连接。