请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 您好!
在数据表的引脚功能表中、模拟电源"AVDD"和"AVDD1"引脚将一个1uF 电容器连接到"AVSS"和"AVSS1"。 "AVSS"和"AVSS1"引脚连接到模拟接地。 我的问题是、当+/-2.5V 电源为"AVDD"/"AVSS"和"AVDD1"/"AVSS1"供电时、应该在"AVDD"和"AVSS"之间放置一个1uF 电容器、还是在每个电源"AVDD"("AVSS")和模拟接地之间放置一个1uF 电容器? 它们之间有何差异?
谢谢、
Jikang