This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:RLD 放大器的最大/最小容性负载是多少

Guru**** 2969110 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/739171/ads1292r-what-are-the-max-min-capacitive-loads-for-the-rld-amplifier

器件型号:ADS1292R

尊敬的先生/女士:

对于我的当前设计、我选择 ADS1292R 能够测量 RESP。 和 ECG。我们使用的是2个电极设置、效果非常好。 我们已针对安全和滤波进行了滤波设置。 现在、这是完美的工作方式、但在 将大电流消耗开关器件添加到测试设置中后、我开始看到 呼吸信号中的开关电流峰值(该器件的)。 添加一个约为 RLD 放大器的输出端到 GND 端为68nF (因为该放大器用于获得1/2Vdd)、这清除了静态情况下的此问题。 但是、当另一个二极管更强驱动(意味着更高的导通电流)时、可以在 RR 信号上再次看到开关唤醒。

RR 信号上的这些峰值是非常高和短的峰值、可以很容易地在软件中进行处理、但我也可以在 ADS1292R 的 RLD 放大器输出部分上获得更好的电容缓冲。 但是、我想确保我不会加载 RLD Ampl 以与容性负载进行多路复用。 该内部放大器的安全最大容性负载是多少?

您好!

劳伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    不幸的是,我认为这一信息不易获得。  

    "大电流消耗开关器件"的用途是什么? 产生的瞬态的频率和幅度?

    您能否提供当前设置的原理图?

    ADS1292EVM 上 RLDOUT 和 RLDINV (1.5nF、1MOhm)之间的 RC 组合具有~106Hz 的截止频率。 我不确定您的 RC 组合是什么、但这里的调整值也可能有所帮助。 请记住、截止频率不应低于50/60Hz、以便电力线干扰正确传递。