This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:ADS124S08 VS AD7124-8

Guru**** 2394075 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/738699/ads124s08-ads124s08-vs-ad7124-8

器件型号:ADS124S08
主题中讨论的其他器件: ADS1261

你(们)好,先生

您是否有以下 两个器件的详细竞争表

ADS124S08 VS AD7124-8

我想为 PLC 应用选择一个 ADC

请提供建议、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AD7124-8具有 SINC 3、4滤波器、ADS124S08只有正弦3滤波器、
    因此 ADS124S08噪声报告低于 AD7124-8、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    非常感谢您提出问题。

    是的、我们确实对 ADS124S08和 AD7124-8进行了比较、但我不想在这里的公开论坛中分享。
    如果您愿意、我可以将其发送给您(发送到您 myTI 帐户中的电子邮件地址)。 请告诉我。

    ADS124S08和 AD7124-8之间的区别之一是、它可以在5V 模拟电源下运行、这在 PLC AI 模块中通常很有用。

    和各自的噪声性能。 这实际上取决于您操作 ADC 的特定模式以及 ADC 中使用的调制器。
    例如、当更改多路复用器通道时、SINC4滤波器也会影响稳定时间。

    如果需要更好的噪声性能和 SINC4滤波器、那么我们可以查看 ADS1261。

    您是否有更多有关要求的详细信息可供分享:
    -需要支持多少个通道(PLC AI 模块的输入端子)?
    -需要测量哪些信号(+/-10V、4-20mA、RTD、热电偶等)?
    -如果需要支持多个通道,则每通道所需的转换时间是多少(例如,每通道100ms)?

    BTW:Kai 是否有机会与您一样处理同一个应用程序/客户?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    供参考:此问题与我刚才在 e2e.ti.com/.../2727729上回答的问题类似

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Joachim
    我需要报告,请给我发送,谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您将在今天晚些时候收到我的电子邮件。

    此致、