This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:ADS52J90 ADC 时钟源

Guru**** 2508765 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/736245/ads52j90-ads52j90-adc-clock-source

器件型号:ADS52J90

您好!

 我使用的是 ADS52J90 ADC。 我有一个 OCXO、可提供60MHz 正弦波。  

我想从 OCXO 输出推导出 ADC 时钟所需的方波

是否有人可以建议如何做到这一点?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prateek、
    你过得怎么样?
    感谢您使用 TI ADS52J90器件。
    我们将研究您的问题、并将很快答复您。

    再次感谢您!
    祝你度过美好的一天!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prateek、

    你过得怎么样?

    感谢您使用 TI ADS52J90器件。

    请查看 ADS52J90用户指南

    内部以及 ADS52J90原理图。

    使用外部单时钟输入有一个选项

    并连接到变压器以将其转换为差分输出

    到 ADS52J90的时钟输入引脚(CLKP 和 CLKM):

    请查看:

    注意:J55连接器(ADC_CLK)连接到 OCXO 输出引脚

    ADC_CLKP_TXFMR 连接到 ADS52J90的 CLKP 引脚

    ADC_CLKM_TXFMR 连接到 ADS52J90的 CLKM 引脚。

    感谢您使用 ADS52J90器件!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prateek、
    你过得怎么样?
    此外、ADS52J90 ADC 输入时钟不需要其输入为方波。
    我们通常使用正弦波运行其输入时钟。
    感谢您使用 ADS52J90器件。
    祝你度过美好的一天!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、
    能否指定每个电压轨消耗的电流、例如 AVDD_1.8、DVDD_1.8、DVDD_1.2
    以便我可以计算功率预算。 并选择所需的直流/直流转换器。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prateek、

    你过得怎么样?

    根据功耗估算的 ADS52J90数据表:

    使用 LVDS 模式时:

    使用 JESD 模式时:

    请看一下。

    感谢您使用 ADS52J90器件。

    此致、