This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:ADS7828、COM、GND 连接

Guru**** 2391125 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/737990/ads7828-ads7828-com-gnd-connection

器件型号:ADS7828

我的 ADS7828输入来自两个电路-一个具有数字 GND、另一个具有模拟 GND。  这两个接地端连接在一个单点、但不连接在 IC 上。

在本例中、IC COM 和 GND 引脚的最佳做法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Martin

    建议将 COM 引脚连接到模拟输入参考接地。

    谢谢、此致
    Abhijeet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、"COM"连接到模拟接地。
    我是否将"GND"连接到数字接地?
    我的数字接地和模拟接地连接在一起、但不在 IC 上。 这是可以接受的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Martin

    您可以将"COM"和器件 GND 连接到模拟接地。

    将模拟和数字接地连接在一起时、请确保模拟接地和数字接地之间具有低阻抗连接。

    谢谢、此致
    Abhijeet