This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:ADS1261:需要不同于默认值的采样率

Guru**** 2529100 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/738037/ads1261-ads1261-need-of-sample-rate-different-from-default

器件型号:ADS1261

您好!

我会将 ADS1261用于需要以8ksps 频率进行采样的应用。 我注意到只有7200和14400sps 附近有可用的器件。 我可以做什么?我需要在 START 引脚上具有8kHz 频率的脉冲转换模式下使用它?

在使用脉冲转换模式的情况下、寄存器数据速率设置如何影响转换? 我在数据表中没有找到任何转换时间。

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marco:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛! 您计划在什么类型的应用中使用 ADS1261?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在工业应用中、我需要使用单个 ADC 测量不同类型的传感器(如 PT100、TA、TV、4-20mA)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marco:

    请查看 ADS1261数据表中的第9.4.1.3节和表8。 脉冲模式下存在一些转换延迟、这使得您很难在脉冲转换模式下实现8kSPS 的速率。 让我们看看是否有其他更适合您需求的器件。 您是否需要10个通道?