This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8689:如何供电?

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8689

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/738834/ads8689-how-to-power

器件型号:ADS8689

您好!

我刚为学校项目购买了该器件。 我想知道为该 ADC 供电的最佳方法是什么。 我是否需要两个用于 AVDD 和 DVDD 的独立电源? 我将使用 Raspberry Pi 与其通信、因此我应该能够使用 DVDD 的3.3V 电压、我只是不确定 AVDD。

谢谢、

Marco  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marco:
    ADS8689数据表中指定的 AVDD 电源范围为4.75V 至5.25V、建议为 AVDD 使用+5V 电源、因此您可以为 DVDD 使用3.3V 电源、但必须为 AVDD 提供+5V 电源。 此外、电源应通过每个电源引脚上的适当电容器通过 AGND/DGND 去耦。 请参阅数据表中的电源建议和布局指南。
    此致
    戴尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Dale 的回复、
    我想我在阅读了更多数据表后就能明白这一点。
    我仍然感到困惑的是、如果+5V 和3.3V 可以从同一电源取电(即使用 Pi 上的5V 和3.3V 引脚)、还是它们必须是两个完全不同的电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    ADC 上电源的源不受限制、但始终建议使用干净的电源、尤其是 对于 AVDD、否则会降低 ADC 数据表中指定的性能、因为 ADC 上的电源抑制能力(PSRR)是可变的、并受纹波/噪声频率的限制、 请参阅 ADS8689数据表中的下图、这就是我们经常使用 LDO 为  EVM 板或参考设计(例如 TPS7A4700或 TPS7A4901)上的 ADC 提供干净模拟电源的原因。 我希望 这种解释对您有所帮助、谢谢。

    此致

    戴尔