This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:最大 SPI 时钟频率

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/738820/ads1278-maximum-spi-clock-frequency

器件型号:ADS1278

您好!

我们使用的是 fclk 约为1MHz 的 ADS1278。  ADS1278通过 SPI 连接连接到微控制器。 我们以4MHz 的频率运行 SPI 时钟、到目前为止我们可以毫无问题地检索样本。 但是、ADS1278数据表规定、为了实现"最佳性能"、SPI 时钟的运行速度不得超过 fclk。 请澄清该组件的最大 SPI 时钟频率。

谢谢、

SINA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sina、

    感谢您的发帖!

    本主题涵盖以下主题: e2e.ti.com/.../55007
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    感谢您的回复。 我无法访问该线程。 它看起来已被删除。

    SINA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sina、

    抱歉、我没有注意到该主题已存档。

    为了保证器件的性能、最小 SCLK 应与调制器时钟周期相同。 您的设置可能无法在所有条件下正常工作、因此不建议在此手册中操作设备。 这样做显然违反了数据表规格。